Aufgrund Ihres Standorts glauben wir, dass es eine Website gibt, die besser zu Ihnen passt.

Tate Global AMER
Praxisbeispiele

Tate Attiro Böden für das LAYER-Projekt in Belgien

Sektor:
Commercial Office
Standort:
Waterloo, Belgien
Fertigstellungsdatum:
2024
Architekt:
Luc Spits

Waterloo, 2024. Eleganz trifft auf Funktionalität – das LAYER-Projekt in Waterloo steht als modernes Symbol für Innovation und Design. Der im Jahr 2024 fertiggestellte Neubau nutzt modernste, nachhaltige Technologien, um ein raffiniertes Arbeitsumfeld zu schaffen, das Stil und Flexibilität harmonisch vereint. Ein zentrales Element dieser Vision ist das magnetische Attiro-Bodensystem von Tate, das im gesamten Gebäude installiert wurde und sowohl ästhetische als auch praktische Vorteile bietet.

Das LAYER-Gebäude repräsentiert zeitgenössische Architektur, die flexibel gestaltbare Arbeitsbereiche und dynamische Umgebungen unterstützt. Um den Anforderungen eines sich ständig wandelnden Arbeitsplatzes gerecht zu werden, entschied sich das Designteam für das Attiro-System von Tate – ein echtes Holzparkett mit magnetischer Rückseite, das sowohl durch seine Optik als auch durch seine Funktion überzeugt. Dank des einfachen Zugangs zum Hohlraum unter dem Boden lässt sich der Raum mühelos neu konfigurieren, was es ideal für moderne Büroeinrichtungen macht.

Die Eleganz von Magnet-Holzböden

Das innovative Design von Attiro besteht aus Eichenholzdielen, die magnetisch an den stahlummantelten Doppelbodenplatten von Tate haften. So kann der Boden mit einem speziellen Werkzeug einfach angehoben werden, um schnellen Zugriff auf darunterliegende Installationen wie Elektrik und HVAC-Systeme zu ermöglichen. Das magnetische System stellt sicher, dass die Paneele problemlos ausgetauscht werden können, ohne den laufenden Betrieb zu stören.

Der Bodenbelag ist in verschiedenen Farbtönen und Ausführungen erhältlich, darunter gebürstet, Sägewerk und rustikal handgehobelt, was individuelle Anpassungen an das Design des Gebäudes ermöglicht. Die Langlebigkeit des Attiro-Systems wird durch eine Hartwachs-Öl-Beschichtung gewährleistet, die die natürliche Schönheit des europäischen Eichenfurniers hervorhebt und gleichzeitig vor Abnutzung schützt.

LUC SPITS WATERLOO CAROLINE DETHIER 37

Vielseitigkeit und Effizienz

Attiro wurde im LAYER-Projekt während der Endausbauphase installiert, was den Bauprozess beschleunigte und die Lieferzeiten verkürzte. Die Vielseitigkeit des Systems macht es perfekt für die dynamische Umgebung des LAYER-Gebäudes, in dem Bürolayouts und Möbelanordnungen häufig geändert werden müssen. Der schnelle Zugang zum Hohlraum unter dem Boden ermöglicht es, den Arbeitsbereich nach Bedarf ohne großen Aufwand neu zu konfigurieren und so eine aufgeräumte und flexible Arbeitsumgebung zu schaffen.

Dank der Kombination aus Stil und Praktikabilität ist Attiro die ideale Wahl für moderne Gebäude, die sowohl Design als auch Funktionalität priorisieren. Wie im LAYER-Projekt gezeigt, trägt es dazu bei, eine elegante und zugleich anpassungsfähige Umgebung zu schaffen, die bereit ist, den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden.